This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:恒定电流限制功能

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, OPA2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407662/ucc28251-constant-current-limiting-function

器件型号:UCC28251
Thread 中讨论的其他器件: OPA2388

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、ZTE 使用 UCC28251。 他们提出了一个问题、我需要向您确认。  

能否将 UCC28251的过流保护功能设置为恒定限流功能、以便在输出电压降至特定值时、关闭所有 PWM 输出? 谢谢你。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件没有恒流运行模式。 一个闭合功能是逐周期电流限制、您可以对其进行评估、以确定满足恒定电流要求。

    该器件具有延迟断续 OCP、但没有闭锁 OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的答复! 客户正在寻找另一种实现恒流保护的方法、他们遇到了一个需要与您核实的问题。 为了更清楚地描述它、下面将用中文进行描述。

    中兴想在过流保护时通过拉低EN信号实现电流模块的保护、采集的电流信号通过一个比较器OPA2388比较之后输出一个信号驱动一个MOS、从而实现EN信号的拉低;如下图波形所示、EN信号拉低之后、SS pin没有明显的放电、放电过程很慢;由于EN信号拉低之后、模块电流会快速下降、EN信号会快速恢复、但是此时SS由于放电很慢、SS pin电压还是维持一个高的电平、就会导致模块没有缓启动而再次开机、冲击电流比较大;μ SS

    想和你这边确认一下芯片内部EN和SS pin的工作逻辑:μ A

    • EN拉低之后、芯片内部通过逻辑电路让SS pin进行放电;但是当EN Pin电压在80us左右的时间恢复至高电平后、此时SS pin电压是会保持继续放电到0、还是再次充电、电压上升呢?μ A
    • 上面这种设计方案是否可行?μ A

    CH2:EN;CH3:CH3+ VOUT;CH4+:样机1输出电流(由于没有抓到EN和SS pin在同一个界面的波形、我补充了下面这张、通过CH4的电流信号可对应时序)

    CH1SS  CH2HICC  CH3ILIM  CH4 样机1输出电流  

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    是否有此情况的反馈? 谢谢

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 EN 下拉至 SS 开始放电有大约200 us 的延迟-放电充电电流大约为10倍。

    因此、EN 80 u 秒间隔时间不足以触发 SS 放电。

    EN 恢复为高电平后、不会再进行放电、如果已经达到3.3V、SS 将重新充电或保持其平坦状态。

    SS 是一个输入引脚、因此您可以尝试将 EN 和 SS 一起下拉、从而帮助从外部电路对 SS 放电。 或者仅下拉 SS 引脚也有助于满足您的需求。