This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:Vref、最小值和最大值

Guru**** 2392245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412148/uc2844a-vref-min-and-max-values

器件型号:UC2844A

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

我有一个关于您的产品 UC2844AD8TR 的问题。

我做得很好。 谢谢你。 我的问题与该器件的 V_Ref 引脚有关。
根据数据表中的方框图、我的说法是否正确、V_Ref 是5V 加上器件中的任何内部偏置?
 
 
除了澄清 VREF 处的电压之外、您还能否说明一下内部偏置的最小值和最大值是多少?
提前感谢您。
此致、

Jonathan
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部偏置意味着相同的 VREF 也会为某些内部电路提供偏置。 由于使用了相同的 VREF、因此规格与数据表所示相同。