请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2844A 工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天!
我有一个关于您的产品 UC2844AD8TR 的问题。
我做得很好。 谢谢你。 我的问题与该器件的 V_Ref 引脚有关。
根据数据表中的方框图、我的说法是否正确、V_Ref 是5V 加上器件中的任何内部偏置?

除了澄清 VREF 处的电压之外、您还能否说明一下内部偏置的最小值和最大值是多少?
提前感谢您。
此致、
Jonathan