This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:关于 bqStudio

Guru**** 2515415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411725/bq27z561-about-bqstudio

器件型号:BQ27Z561
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

关于 bqStudio 学习周期过程规定要将电池完全放电、但如果电池完全放电、通信可能会中断。 在这种情况下、学习功能是否会失败? 我该怎么办? 充电完成且电池续航时间超过2小时后、状态不会变为"05"。 为什么? 我已附上记录日志。 ⑥ Charge 2:使用恒压(CV)充电、在完全充电电压下为电池充电。 当电流值介于[充电电流阈值]和[安静电流]之间时、恒压充电将终止。 ⑦ RELAXATION 2:将电池静置2小时、直到开路电压(OCV)完全稳定。 [LStatus]寄存器更新为0x05。 什么是 LStatus=0x14? 请告诉我如何将其改回 LStatus=0。

谢谢。此致