This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988应用手册

Guru**** 2579065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399795/tps65988-tps65988-application-notes

器件型号:TPS65988

工具与软件:

嗨、团队:

TPS65988的所有应用手册在哪里?

我无法再在零件网站上找到它们。 他们都消失了。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    感谢您让我们意识到这一点。 让我来检查一下、马上给您答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    这里有新消息吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    感谢您的耐心。 团队正在努力解决此问题。 同时、我可以提供一份具体的应用手册吗?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    理想情况下、我可以获取可供器件使用的所有应用手册、从而形成高效的开发流程。
    不知道我是否下载了所有的,只要他们可以在网站上.

    什么是突然从网站上删除所有文档的原因?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    删除这些文档是无意的、由于我们正在努力重新提供这些文档、因此给您带来不便、我们深表歉意。  

    您能否详细说明您的应用以便能够发送相应的应用手册? 这是 DisplayPort 设计吗?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我们正在设计具有显示端口功能的 USBC 集线器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    这里是关于 DisplayPort 的一些应用手册。  

    PD 交替模式:Displayport  

    TPS65987D 和 TPS65988用户交替模式

    此致、  

    Aya Khedr