This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088MH-2EVAL:无负载条件下、基于 LM5088-2的直流/直流降压转换器卡在断续模式下

Guru**** 2647995 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18534KCS, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409531/lm5088mh-2eval-lm5088-2-based-dc-dc-buck-converter-stuck-in-hiccup-mode-with-no-load-condition

器件型号:LM5088MH-2EVAL
主题中讨论的其他器件:CSD18534KCSLM5088

工具与软件:

大家好!

我根据 LM5088MH-2/NOPB 降压控制器设计了一个直流/直流转换器、其规格如下:

  • 输入(Vin): 36V DC
  • 输出(Vout): 32V DC
  • 输出电流: 1.5A

我在初始设计中使用了 TI 的 Webench 工具、并参考了数据表和评估板的布局。 我还进行了一些修改以满足我的要求:

  • MOSFET: CSD18534KCS (TO-220-3封装)
  • CBoot: 67nF
  • 输出电容: 390uF + 22uF + 10uF + 0.47uF

我已将原理图附在文件中:

e2e.ti.com/.../WBDesign-32V_5F00_250KHz.pdf   

当我使用外部电源为电路板加电时、我会注意到输出卡在断续模式、即使没有连接负载也是如此。 断续复位时间约为~928ms。 添加小负载不会改变行为-即使在多次电源复位和尝试调试后、它仍处于断续模式。

我使用了2.2uF 的重启电容器、可为 TRESET_DELAY 提供52.8ms 的延迟。

以下是我到目前为止检查的内容:

  • 温度:所有组件均为~=31°C
  • 引脚16 (VCC)电压: ~8V
  • 引脚2 (EN)电压: ~1.5V
  • SS 时间: 增加到10ms、但问题仍然存在。
  • 开关频率: 降至126kHz、无改进。

此外、一段时间后、我还会听到电感器发出嘀嗒声。 我换了电感器、但问题仍然存在。

我还附上了显示行为的 Vout 示波器图。

非常感谢您提供任何帮助或见解! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    请您将我完整的 LM5088快速入门计算器发送给 TI 吗? COM 包括您的电气要求和组件选择?  

    另外、请附上分辨率较高的原理图供我查看。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    我已经将完整的 LM5088快速入门计算器随附在后、其中包含了指定的电气要求和元件选型。 此外、您还将在 RAR 文件中找到分辨率更高的原理图、供您查看。

    如果您还有其他需要、请告诉我。

    -Arvind

    e2e.ti.com/.../LM5088_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Mydesign.xlsm

    e2e.ti.com/.../LM5088_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Mydesign.pdf

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Picture.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    您是否要更改这些组件值并检查是否有任何改进?  

    • R9 = 1 Ω  
    • C12 = 100nF  

    使用两个并联 BOOT 电容器的原因是什么?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    Okay 将更改这些组件并进行更新。

    使用两个启动电容器的原因是、我使用的是不同的 MOSFET (csd18534kcs)器件和封装的栅极电荷为19nC 至24nC、需要62nF 至78nF 的启动电容器。 由于找不到该值的单个电容器、因此我使用了两个并联电容器来实现所需的电容、稍后还可以在调试中进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    我明白了。 可用后、请告知我测试结果。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric Lee、您好!

    修改成功。 输出不再处于断续状态、现在为32V、但在1A 负载下存在约230mVpp 的50Hz 纹波噪声。 你有什么关于减少它的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    请分享电感器电流、COMP 和纹波波形以供 mor 研究。   

    通常、这种低频纹波是由引起的  

    1) 50Hz 线路噪声注入(=>更换输入电源)  

    2) CCM 和 DCM 之间的边界模式操作(=>监控电感器电流)

    - EL