This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:如何在 bqStudio 中设置 BMS 芯片的参数

Guru**** 2949300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100, EV2400, BQ34Z100EVM, GPCCHEM, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411680/bq34z100-how-to-set-parameters-of-bms-chip-in-bqstudio

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 GPCCHEM、

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

不熟悉 BMS 芯片。
我也是电池和 BMS 的新手。

我使用 bq34z100、EV2400和 bqStudio。
我不知道 bqStudio 中使用的许多参数。
我不知道要使用哪个参数以及要输入多大的值、因此我想获得帮助。

答:我们使用的系统规范如下所示:==============

1.测试环境:
要使用的实际负载:330300 (max)
测试负载:6 Ω/50W
电路:bq34z100EVM 电路板、R30 (电流感应电阻)= 0.01 Ω/15W

2、电池规格:

制造商:深圳市赛伦科技有限公司/中国
型号:CY LFP-1260t
规格:12V/60Ah
化合物 : LiFePO4.
(详细规格已附在文件中)

3、充电器规格
创客:好/
型号:NBP-450-12
规格:420W、最大输出:25A
(详细规格已附在文件中)

b.查询:
========

1.告诉我如何选择类型和值、在 bqStudio 中设置 BMS 芯片的参数。

2.我不知道化学 ID /它不在列表中
现在、我在测试中将 Chemical ID 设置为0421。

我可以在测试中使用类似的临时 ID 吗?
3.充电时显示 SOC 值
(当然、由于参数设置不正确、因此它不是正确的值)、
但在放电时、它显示为0。 为什么会这样? 请给我一个解决方案。

我期待得到一个很好的答案。

谢谢你。


此致、
Hwang, Seognjin.

电子邮件:sjhwang@volkkorea.com

e2e.ti.com/.../Battery_5F00_CY_2D00_LFP_2D00_1260t_5F00_DATASHEET.pdf

e2e.ti.com/.../Charger_5F00_NPB_2D00_450_2D00_spec.pdf