This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:是否有人能审阅我的原理图?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407224/tps55289-could-somebody-review-my-schematic

器件型号:TPS55289

工具与软件:

您能回顾一下我的原理图吗? 因为 Excel 工具计算出的 EXTVCC 值不同、所以混淆了如何处理 EXTVCC 和反馈电阻器的计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想知道应用的大小和输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少?

    EXTVCC 可与 VCC 连接或保持悬空以选择内部 LDO。

    选择 FB 作为外部反馈时、FB 引脚需要连接电阻分压器来确定 Vout。 当  器件设置为使用内部反馈时、这是非常重要的
    引脚是故障指示器输出。 它需要通过100k 上拉电阻器与 VCC 连接、当发生内部故障时、该引脚输出逻辑低电平
    问题。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    此应用适用于电池供电管道泄漏检测。

    当 FB 为内部时、Vout 的默认配置是什么? 5伏?

    如果我使用45mV 基准电压计算12V 的 Vout、则得到100k R1和374 Ω 的 R2、但 Excel 工具计算出的 R2为10k3

    我使用公式 Vout = 45mV *(1 + 100k/374)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    什么是 输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流? 这对回顾来说非常重要。

    [报价 userid="621200" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407224/tps55289-could-somebody-review-my-schematic/5389454 #5389454"]当 FB 为内部时、输出电压的默认配置是什么? 5V?[/报价]

    有。

    在 Excel 工具中、基准电压设置为1.129V。  12= 1129mV *(1 + 100k/11.3k)。 我不建议您使用45mV 作为基准电压。 您可以使用1.129V 或1.2V。

    关于原理图、下面是我的注释:

    在 SCL 和 SDA 中移除 MOSFET。 这可能会导致噪声。 当 EN=LOW 时、器件 I2C 将不会通信、无需添加额外的 MOSFET。

    将 DITH 引脚中的电容器更改为10nF。

    建议将 FSW 电阻器更改为49.9K 以设置400kHz 电感器。

    建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 2.2nF+2.2 Ω(1206)

    建议在 Vin 引脚上添加两个10uF 电容器。 确保0.1uF 电容器为0402、并将其放置在靠近 IC 的位置。

    您是否将输出电流检测电阻放了? 我找不到它。 请按以下方式连接。

    您是否在 FB 引脚上连接了下分压电阻器?

    请提供输出电容器的器件型号以计算环路参数。 建议再添加两个10uF 陶瓷电容器以减少 Vout 纹波。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    输入电压为3V 至30V

    IOUT 为100mA 300m Ω 电流检测

    或500mA  100m Ω 电流感应

    或1.5A  20m Ω 电流感应


    VOUT 为5V 或12V


    输出电容器 100SXV18M

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    建议的补偿参数:10k Ω+20nF、并联至100pF。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    我们已经意识到占用空间过大、我们可以采用什么配置才能获得最小的占用空间? 为了保持大于85%的效率、您建议使用多大的开关频率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参考这张图。 2MHz、1uH 电感器。  

    此致、

    Mulin