This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:产品页面上提到的最大允许电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95430, TPS53688, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410532/tps53688-max-allowed-current-mentioned-on-product-page

器件型号:TPS53688
主题中讨论的其他器件:CSD95430、、 TPS536C7

工具与软件:

您好!

对于 TPS53688控制器、指定为765A 的最大电流限制是什么。 根据我的理解、如果我们使用8个双相(CSD95430)、每个相位100A。 我们能够越过800A 吗?  
电流限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uijwal、您好!

    我们网站上的765A 数字是 Vr13.HC 的最大电流、因此该数字与最大电流是错误的。 我不知道为什么列出 VR13.HC 规格。 我会与我们的团队合作来解决这个问题。

    TPS53688的最大电流为560A。 每相70A 是每相的最大电流、受 ADC 范围限制。 您可以使用8x 双相、但70A 以上的任何电流精度都不会出现。 话虽如此、CSD95430仅支持90A 峰值电流且持续时间不到500ms。  

    CSD95430在其各自的 CSP 下将2个相位结合在一起。 因此53688中报告的当前遥测将关闭2倍。 转到我们最新的控制器系列可以避免这种情况、该系列控制器的功能是加倍的。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nash:

    感谢您的详细信息。 如果我们使用 TPS536C7+10个双 CSD95430级块、我们是否可以计划生成0.8V/800A (假设每个 CSD95430块为40A)?

    根据 TPS536C7产品页面、最大允许电流为400A、这是否意味着如果我们使用上述配置、每个 CSD95430双块的电流精度不会超过40A?

    在这种情况下、如果超过40A 会发生什么情况、输出是否会变得不稳定、因为 CSP 信号将会饱和?

    请分享您对此的评论和想法。

    此致、

    Ujwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujjwal:

    C7的 CSP 范围与688相同。 由于功率级在小于500ms 的持续时间内的额定电流>40A、因此瞬态电流通常发生得足够快、以至于 CSP 的 ADC 在触发过流保护之前不会饱和。 如果存在未触发保护而 ADC 确实饱和的情况、环路可能不会变得不稳定、但输出精度将开始受到影响、尤其是在使用 DCLL 时。  

    如果您向 vr@list.ti.com 发送电子邮件、您或许能够访问更多信息和更详细的数据表、希望这些信息和数据表比您在产品页面上找到的信息更有用。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nash