This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620EVM:MSI RD 问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410962/tpsm843620evm-msi-rd-question

器件型号:TPSM843620EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPSM843620

工具与软件:

TPSM843620 EVM 板、看起来 在  满负载=6A 时导通时满足 OCP、它会导致 输出电压分两步升高、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享显示问题的波形或图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个回放测试设备问题。   

    当输出电压为0.4V 时、负载为8A、导致器件发生过流。   

    在回放、功率电阻 或其他回放上使用恒定电阻模式。