This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:交流/直流控制器建议查询

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28740EVM-525, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411736/ucc28740-ac-dc-controller-recommendation-inquiry

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28742

工具与软件:

您好、TI 专家

客户对要用于电解水发生器的 AC-DC 转换器(或控制器)有疑问。

1.主要功能
-输出150W,最大30A (可能 Vout=5Vdc)
-恒定电流-恒定电压(CC-CV)控制
-直流极性(+/-)交替控制
- MCU (通过通信)输出电压控制,恒流控制

输入 UCC28740是为了询问问题、因此我不确定这是否是合适的器件。

q1)是否有适合上述功能的交流/直流控制器? 如果是、您可以推荐一个吗? (如果可能、添加 EVM 的器件)

Q2)是否有您可以建议的参考设计或基准电路、模块等?

请检查。 谢谢。