This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:对 TPS25751进行编程

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411991/tps25751-programming-tps25751

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好!

使用共享的 GUI 对 tps25751 IC 进行编程。 我是否必须使用 MCU 通过此 GUI 对 TPS25751进行编程? 是否可以在不使用 MCU 的情况下对 TPS25751进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oguzhan:

    您的问题包含多个部分、因此我将讨论这两个部分。

    1. TPS25751需要在从外部电源上电时加载固件映像。 这可以来自 I2C EEPROM、也可以来自 MCU。

    2.如果您使用 EEPROM、则需要使用 GUI 生成的 FULL FLASH 二进制映像对 EEPROM 进行编程。 TPS25751的电路板上具有一个 TIVA MCU、与 GUI 交互以刷写 I2C 闪存。 在不具有 Tiva 的定制板中、您可以使用与用于将二进制文件刷写到 EEPROM 的 EEPROM 兼容的通用 I2C EEPROM 编程器。 您不需要 MCU (或 Tiva)即可对 EEPROM 进行编程。

    那么、现在来回答您的问题:

    1.您需要 GUI 来生成最终加载到 TPS25751的固件映像(以.bin 或.c 文件的形式)

    2.您无需使用 MCU 对 TPS25751进行编程。  您可以使用 I2C EEPROM 或 MCU。 EEPROM 可使用 I2C EEPROM 编程器进行编程、且无需 MCU 即可对其进行编程。

    GUI 上的"闪存到器件"功能仅适用于 EVM。

    谢谢。此致、

    Chris