Other Parts Discussed in Thread: BQ25120F3A
工具与软件:
您好!
我 想知道 如何实现 BQ25120F3A 的基于电压的电池监控器。 设计中使用的电池=4.35V、带50mA。
我能够 理解 寄存器设置0x0A 与60%到100% VBMON 范围[1:0]以及 VBMON TH[2:0]。


现在、下面给出了易混淆部分。

如果 VBMON_RANGE 和 VBMON_TH 读数为00010 (62%和64%)、则如何理解这属于5 bar 状态的哪一部分 (电池已满/剩余容量95%至65%/剩余容量65%至35%/剩余容量35%至5%/电池已空) 。 因为所有5巴状态都介于90%和82%之间。
希望您能理解这个问题。 请尽早回复。
此致
PSG-4