This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3631:LM3631

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3631, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410612/lm3631-lm3631

器件型号:LM3631
Thread 中讨论的其他器件: TPS65132

工具与软件:

e2e.ti.com/.../YX65802ACT_C4893C68664E2800_1_29002800_2_29002800_1_2900_-2-_2800_4_2900_.pdf
请查看随附的数据表、了解我们将此 IC 用于的显示屏。 我们的背光驱动器也是不同的。 该 IC  LM3631仅用于为显示提供偏置电压。 在本例中为+5V 和-5V。 请提供以下方面的指南:
1)关于如何根据我们的需要调整偏置电压的值、请参考?
2) 2)请查看随附的原理图并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的专家将稍后给您回复。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    如果您只需要偏置电压、您可以考虑 TPS65132、它是一款纯 LCD 偏置驱动器吗?

    BR

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查并验证是否需要+5V 和-5V 的偏置电压? 如果是、那么请说明我们 目前是否可以使用该 IC LM3631?

    此致
    Hafiz Rizwan Waheed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    您是否意味着您将此 IC 用作背光驱动器、但也想了解它是否也可用于为 LCD 模块提供偏置电压?

    但我没有看到 VSP 和 VSN 的规格要求。 能否请咨询 LCD 供应商以了解 VSP 和 VSN 电压和负载电流?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请检查引脚2和4。 它需要+5.8V 和-5.8V。 是不是这些偏置电压? 如果不能、请说明哪款 IC 可以帮助您提供这些信息?

    就背光而言、我们为此使用单独的 IC。 在我们的例子中、我们有两个显示屏 、它们的背光由另一个背光驱动器驱动。 LM3631仅用于+5.8V 和-5.8V。 你能建议它是否可以吗?


    此致、  
    Hafiz Rizwan Waheed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    如果您只需要偏置电压驱动器、可以参阅 TPS65132、该器件只有 AVDD 和 AVEE 两个输出轨。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  
    只是为了确保这一点、该 IC LM3631能够提供+5V 和-5V 的偏置电压。 请确认

    此致、
    Hafiz Rizwan Waheed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    是的、它可以提供+5V 和-5V。

    BR

    Patrick