This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:应用咨询

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411771/bq25730-application-consultation

器件型号:BQ25730

工具与软件:

您好!

我已将该链接分享给客户、请提供帮助。 谢谢!

BR、

Zach

***

以下是过去的记录:

我的客户正在使用 BQ25730、并有一些问题要问。 您可以帮助一下吗? 谢谢!

1. 充电控制的步骤是什么?  步骤是否与下面相同?

  • 步骤1:设置输入电流方向
  • 步骤2:设置最大输入电压和输入电流[InputVoltage ()&Vin Iin_Host ()]
  • 步骤3:设置充电电压和电流[ChargeCurrent ()& ChargeVoltage ()

2.充电 电压和电流是否小于 最大的 Vin 和 Iin? 充电电压和电流是否用于调节电池充电速度?

3.产品有两个充电端口、客户使用两个 BQ25730、只有一个电池。 两个 BQ25730能否共享一个电池 MOS 和一个 RSR?

您好、Zach、

电池充电器的入门非常容易。 我通常会遵循快速入门指南 BQ25730EVM。  www.ti.com/.../BQ25730EVM

  1. 禁用看门狗计时器(可选、仅用于手动测试)
  2. 设置最大充电电压
  3. 设置充电电流

板将开始充电。

充电电压和充电电流与输入电压和输入电流无关。 可以使用更高的充电电流来缩短充电时间。  

可以在车载上安装双充电器。 建议使用两个 BATFET 和两个 RSR。 只需将电池轨连接在一起。  

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我没有看到任何新的问题,除了老虎已经回答的问题,所以我要结束这条线。

    此致、

    Christian。