This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:噪声生成解决方案

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411242/bq24650-noise-generation-solution

器件型号:BQ24650

工具与软件:

设置3.6V 10A 时出现噪声。 噪声发生在3A 和10A 之间。 
这是电压波形。 
请帮我解决这个问题 






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    这可能与 PCB 布局相关、我建议查看数据表中的建议布局指南:

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    게이트 저항을 10옴으로 설정하면 소음이 줄어듭니다 μ A。 게이트 저항을 10옴까지 사용할 수 있습니까 μ A? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    我认为添加10欧姆栅极电阻没有明显的问题、

    此致、

    Christian。