This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:请帮助推荐合适的充电器 IC

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411705/bq25616-pls-help-recommend-a-suitable-charger-ic

器件型号:BQ25616
Thread 中讨论的其他器件:BQ25638

工具与软件:

你(们)好  

我的客户正在使用 Panasonic 18650电池、、Ω(max)= 9V、输入电压(最小值)= 5V

当 Vin = 9V 时、它需要使用4.2V/2A 充电电流为电池充电。 并且为 系统提供3.3V ~ 4.2V 1.8A  

当 Vin = 5V 时、无需为电池充电、但需要   为系统提供3.3V ~ 4.2V 1.8A

您能帮助推荐一个合适的设备吗?

坦斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 BQ25638。

    此致、

    Mike Emanuel