This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:使用三个 BQ25606 IC 时会出现问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411391/bq25606-problem-with-bq25606-ics-when-use-three-of-them

器件型号:BQ25606

工具与软件:

大家好、  

我正在设计一款具有三个电池仓的锂离子电池充电器。  

我拆分了三节电池、并使用了三个 BQ25606 IC。  

我已经使用 RCH 将充电电流设置为900mA、并且对于每个独立的充电器、电流限制设置为1.1A、这里出现了我的问题、所有充电器(充电)剂量的输入电流都不超过所有充电器的900mA、这是不应该达到的。  

根据我的理解、如果我将它们连接在不同的电压总线中、每个充电器应将其自身限制为900mA。  

请参阅下面的电路原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时施加的蓄电池电压是多少? 如果电池处于预充电状态或接近充满电状态、则充电电流将变小。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的重播。  

    电池施加的电压远小于其充满电时的电压、大约为3.7V ~ 3.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是降压充电器、如果您以900 mA 充电、则输入电流将小于900 mA、因为电压在电流升高的同时降压。

    此致、

    Mike Emanuel