请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6521905 工具与软件:
您好!
我想设计48V 输入电源系统。
因此、我需要具有多个输出电压(例如5V 或3.3V 等)的电源管理 IC。
我搜索过 TI PMIC 产品、但找不到。
是否有任何 PMIC 产品 Vcc 的最大额定电压超过48V?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想设计48V 输入电源系统。
因此、我需要具有多个输出电压(例如5V 或3.3V 等)的电源管理 IC。
我搜索过 TI PMIC 产品、但找不到。
是否有任何 PMIC 产品 Vcc 的最大额定电压超过48V?
谢谢你