This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:与 FTDI 搭配使用

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410363/ucd9081-using-with-ftdi

器件型号:UCD9081

工具与软件:

大家好!

我尝试通过 FDTI 芯片的 FT4232H 与 UCD9081器件进行通信。

有人曾试过此功能、并知道其是否正常工作、或者仅可用于  TI 的 USB 接口适配器评估模块?

感谢您的导游帮助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manashirov、

    没有、我们未曾与 FDTI 芯片一起使用。 但是、UCD9081可与任何支持 I2C 读取/写入的主机配合使用。

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适用于任何主机 s

    您好、Anne:

    感谢您的回答。

    所以 据我所知、与此芯片通信的唯一选择是使用 TI 的 USB 接口适配器、使用10根带状电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、马纳希罗夫、

    UCD9081可与任何支持 I2C 协议的主机搭配使用。  

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    谢谢你。 我将检查我的设计并重试