This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02A:TPS62A02N OUT 引脚

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404655/tps62a02a-tps62a02n-out-pin

器件型号:TPS62A02A
主题中讨论的其他器件:TPS62A02N、TPS62A02

工具与软件:

嗨、团队:

TPS62A02N 有一个 OUT 端子、它说它应该被连接至一个输出电压、但是它用于内部控制的是什么?

如果不在内部使用、OUT 端子可以设置为悬空吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugu

    感谢您使用 E2E。

    OUT 端子是用于输出电压调节的快速信号路径。 它应该被连接至滤波器电容上的输出电压、如 数据表的图表8-3中所示。 它不应保持悬空。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    谢谢你。 所以 TPS62A02和 TPS62A02N 之间的负载响应是否存在差异?

    您能否告诉我是否拥有或不拥有外接终端有任何好处?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    我需要在内部澄清 OUT 引脚的详细信息、这些详细信息会因专家休假而延迟。 我将在9月12日左右跟进并提供更新。 目前、我只建议遵循数据表中的 OUT 引脚配置。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很好理解、期待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugu

    我能够澄清一点、TPS62A02N 实际上并不使用 OUT 引脚。 但也不应保持悬空。 当需要引脚对引脚兼容的设计时、出于兼容性原因、OUT 引脚应连接到 Vout。 其他 IC 制造商需要该引脚信号来满足其性能要求。 但对于 TPS62A02N、它不是必需的。

    此致、

    Andreas。