This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:可以使用 TPS22963来保护电路免受12V 反向电压和反向电流的影响吗?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406650/tps22963c-can-protect-the-circuit-from-12v-reverse-voltage-and-reverse-current-using-tps22963

器件型号:TPS22963C
Thread 中讨论的其他器件:LM7310TPS25948

工具与软件:

我正在尝试使用 TPS22963为 USB 连接器提供5V 电源。 但是、我们的某些产品提供12V 转 USB 电缆。 我希望保护我们的电路免受反向电压和反向电流的影响、因为可能会错误地为 USB 连接器提供12V 电压。

我想知道的是、我们可以使用 TPS22963来保护我们的电路免受12V 反向电压和反向电流的影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS22963无法处理12V 电压。 引脚能够处理的绝对最大电压为6V。 我推荐 LM7310。 该器件可以处理更高的电压、并提供常开的反向电流阻断(RCB)功能。 此外、它还具有更多的保护功能。 DS: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7310.pdf?ts = 1724992680065&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM7310

    由于这是 USB 应用、因此如果您需要双向电流、我建议使用 TPS25948。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我们担心、当产品关闭时、客户可能会意外连接12V 电源。 我们使用的是定制 USB、而非标准 USB。
    当 TPS22963处于关闭状态时、是否无法切断12V 电压?
    在我们的产品中、无法在产品运行时输入12V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vout 引脚的绝对最大值也是6V、因此会损坏器件。 当器件开启和关闭时、此选项有效。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    按照您 的建议、我将尝试按如下方式应用 LM7310。  

    您能否检查电路是否受到12V 反向电压和反向电流保护?

    仅供参考、即使是 USB 应用、我们也不需要双向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seungman:

    OVLO 阈值低于12V 的工作电压。 您能否确认工作电压是5V 还是12V。 您希望 OVLO 高于 工作电压。

    LM7310具有始终开启的反向电流保护功能、因此无论原理图如何、该器件都可以提供反向电流阻断功能。 LM7310将具有以下反极性保护。  

    因此、如果在反极性插入输入时输出电压较低或为5V、该器件将提供-15V 反向电压保护。 反极性保护较少的唯一情况是器件具有12V 输出电压时。 在这种情况下、您只有-9V 的反向电压保护。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用5V 作为输入电压。 我们不使用12V。 但是、由于用户可能会意外地使用 USB 电缆为输出端子提供12V 电压、我想保护电路免受12V 反向电流反向电压的影响。 仅供参考、我们不需要反极性保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则表示原理图没有问题。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我购买了 LM73100 EVM 套件进行测试。  
    我为输入端子提供了5V 电源、但输出功率并未出来。 为什么会这样? 我怎么了?

    我认为、如果只提供5V 电源、它应该输出一些东西。

    你能帮我解决我的问题吗?  (我为 J5端子提供了5V 电源)

    Chrome 扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ti.com/lit/ug/snou173a/snou173a.pdf?ts = 1725850179997&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM7310

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否探测 EN 引脚。 检查 EN 引脚电压是否大于1.2V。 我认为我是这里的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我还更改了电阻 R2 (2M--> 470K)。 则 EN 电压为1.5V…… 但是输出功率不会出来...   因此、我将 EN 电压增加到了2.5V……  输出也不会出来.....  我不知道问题是什么。。。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seungman:

    EN 超过1.2V 后、其内部为逻辑高电平、因此这不是问题。 您能给我提供一个表格、其中包含所有引脚的电压电平和工作电压、负载详细信息(如果使用外部负载)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了输出不输出的原因。   OVLO 引脚上的电压超过 OVLO 上升阈值 VOV (R)。 因此 器件会关闭输出电源。 我更改了电阻值并确认输出正常。  谢谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总是很乐意提供帮助。 我要结束该主题帖。 你可以在这里再次回复以重新打开此主题或创建新主题并添加到这个主题的链接。  

    此致、
    Arush