This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875:有没有任何类型的芯片可以支持1800V 正弦转换为300V?

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875, UC3872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411664/uc1875-is-there-any-type-of-chip-that-can-support-a-1800v-sine-convert-to-a-300v

器件型号:UC1875
Thread 中讨论的其他器件: UC3872

工具与软件:

在启动期间生成1800V 正弦波、该正弦波具有小电流和大约10ms 的持续时间;接下来、立即转换为300V、10A 正弦波并连续保持该波。 有没有哪种芯片可以支持这类应用场景?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC1875不是为镇流器应用而设计的。

    我在 TI 的网站上搜索后发现了这款 uc3872镇流器控制器、它可能适合您的应用。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3872.pdf

    如果您对 uc3872有任何疑问、请在主题标题中的 e2e 中重新发布 uc3872、以便合适的应用工程师可以帮助您进行设计。

    此致、