This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:错误放大器部分

Guru**** 2511225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411738/tl494-errow-amplifier-section

器件型号:TL494

工具与软件:

你(们)好

如果您查看数据表的图10-3、这里有 R5、R7、电阻比的含义是什么?
我还添加了与 R7并联的电容器(0.1nF)来改进运行、可以吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从而将增益设置为如上所述的101、从而不受其开环处外部运算放大器增益变化的影响。