This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:PCB 布线阻抗对 TPS92200D1DDCR 和 LM3414MRX/NOPB 的检测电阻的影响

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410348/tps92200-pcb-trace-impedance-affect-on-sense-resistor-of-tps92200d1ddcr-and-lm3414mrx-nopb

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件:LM3414

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在处理一个使用 TPS92200D1DDCR LED 驱动器来控制和驱动 UV LED 的项目。 该驱动器需要外部检测电阻来设置 LED 电流。 但是、在我的应用中、PCB 布局被限制为单层、添加到检测电阻器的布线阻抗会显著影响 LED 总电流、从而降低 UV LED 的输出功率。

为了克服这个问题、我在不需要外部感应电阻的情况下搜索了 LED 驱动器、找到了 LM3414MRX/NOPB。 不过、我注意到 LM3414MRX/NOPB 的方框图包含一个内部感应电阻器。 我担心、与 TPS92200D1DDCR 中的外部电阻一样、此内部电阻器仍可能受布线阻抗的影响、这会导致类似的 LED 电流和输出功率问题。

我想请您具备以下方面的专业知识:

  1. 布线阻抗对 LM3414MRX/NOPB 的影响: 单层 PCB 上的布线阻抗对 LM3414MRX/NOPB 中的内部检测电阻有何影响、这对 LED 电流调节有何影响?

  2. 缓解布线阻抗问题的解决方案: 在使用这些 LED 驱动器时、有没有建议的解决方案或设计指南可用于更大限度地减小布线阻抗的影响? 具体而言、我正在寻找驱动 UV LED 的方法、而不会因为布线阻抗而出现电流降低的情况、理想情况下不使用外部感应电阻器。

  3. 替代解决方案: 如果 LM3414MRX/NOPB 的内部检测电阻也容易受到布线阻抗问题的影响、您是否可以建议更适合在应用中驱动 UV LED 而不受布线阻抗影响的替代 LED 驱动器 IC 或设计方法?

感谢您的帮助。 我期待得到你关于解决这个问题的指导。

此致、

Mohamed Obaid ,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    请参考我的以下评论:

    [报价 userid="622180" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410348/tps92200-pcb-trace-impedance-affect-on-sense-resistor-of-tps92200d1ddcr-and-lm3414mrx-nopb "] 布线阻抗对 LM3414MRX/NOPB 的影响: 单层 PCB 上的布线阻抗对 LM3414MRX/NOPB 中的内部检测电阻有何影响?这对 LED 电流调节有何影响?[/QUOT]

    通常、如果 PCB 设计不好、布线阻抗也会像 TPS92200一样影响 LM3414的电流输出精度。

    [报价 userid="622180" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410348/tps92200-pcb-trace-impedance-affect-on-sense-resistor-of-tps92200d1ddcr-and-lm3414mrx-nopb "] 缓解布线阻抗问题的解决方案: 在使用这些 LED 驱动器时、有没有建议的解决方案或设计指南可用于更大限度地减小布线阻抗的影响? 具体而言、我正在寻找在不因布线阻抗而导致电流降低的情况下驱动 UV LED 的方法、理想情况下不使用外部传感电阻器。[/引述]

    请对检测电阻使用开尔文连接。

    [报价 userid="622180" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410348/tps92200-pcb-trace-impedance-affect-on-sense-resistor-of-tps92200d1ddcr-and-lm3414mrx-nopb "] 替代解决方案: 如果 LM3414MRX/NOPB 的内部感应电阻也容易受到布线阻抗问题的影响、您是否可以建议更适合在应用中驱动 UV 而不受布线阻抗影响的替代 LED 驱动器 IC 或设计方法?[/QUOT]

    您可以尝试对检测电阻采用开尔文连接的 TPS92200、看看它是否有用。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!
    感谢您的指导、
    我找不到220 - 270 m Ω 范围内的任何开尔文连接电阻器。 对于200-300m Ω 范围内的4端子开尔文连接电阻器、是否有任何建议?

    此致、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我认为没有必要使用4端子开尔文连接电阻器。 在此处应使用普通的双端子电流检测电阻器。 由于 TPS92200是低侧电流检测器件、因此您应该对连接到 FB 引脚的检测电阻点使用开尔文连接。 对于检测电阻的 GND 点、应使 GND 布线/平面尽可能粗/大、从而更大限度地减小其上的压降。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven