This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569输出电压相关应用有噪声

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411147/tlv62569-tlv62569-appication-about-output-voltage-has-noise

器件型号:TLV62569

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个关于噪声的问题、如下所示、噪声会影响 MCU 的工作、从而最严重地损坏 MCU。

如何改善3.3V 噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruei、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    该噪声是否与某种负载尖峰相关? 我认为 TLV62569不会产生这种噪声。 您可以通过断开 JP1来检查 TLV62569电路并施加纯电阻负载。

    如果噪声由负载引起、则可以尝试优化输出滤波器。

    我建议对输出电容器(C8和 C10)使用具有低 ESR 的多层陶瓷电容器。 实际上、一个10uF 的电容器就足够了、但事实证明可使用高达2 x 22uF 的电容器。 这些输出电容器应靠近电感器(PL1)放置。 我可以根据需要检查您的布局。

    如本应用手册"将滤波器与直流/直流降压转换器一同使用"中所述、您也可以尝试添加第二级滤波器。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。

    负载是 MCU 和 SDRAM、是否会导致负载尖峰?   

    我在设计中使用 C8处的混合聚合物电容器、适合吗?

    如果不适用、我会考虑第二级滤波器。

    此致

    Ruei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruei、您好!

    感谢您的反馈。

    很难猜测尖峰是由 MCU 或 SDRAM 引起的。 您可以打开 JP1并查看尖峰是否仍然存在。 您还可以将稳定的实验室电源连接至 MCU 和 SDRAM 轨、并查看是否存在尖峰。

    无论如何、我认为 混合聚合物电容器与 MLC 相比具有相当高的 ESR。 我建议将 C8替换为 MLC、例如 GRM21BZ71A226ME15#。

    如数据表的示例布局所示、通过将输入电容器的 GND 路径短接并直接与 IC GND 引脚连接、可以进一步优化布局。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。