This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828302:是否有任何方法可以仿真 TPSM82302来获取输出纹波电压和负载瞬态的波形?

Guru**** 2664645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM828302, TPS628302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409178/tpsm828302-is-there-any-way-to-simulate-tpsm82302-to-get-a-waveform-of-output-ripple-voltage-and-load-transient

器件型号:TPSM828302
主题中讨论的其他器件: TPS628302

工具与软件:

大家好、

我的一个客户考虑使用 TPSM828302。
他们正在寻找此器件的 PSPICE 模型、因为他们想要获得输出电压纹波和负载瞬态的波形。
他们尝试在 Webench 上对器件进行仿真。 但器件 Webench 仅支持 Webench 中的所有仿真功能。
此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
是否有任何方法可以对 TPSM82302进行仿真以获得输出纹波电压和负载瞬态的波形?

问题2:
是否有任何公式用于计算输出纹波电压和负载瞬态?

非常感谢您的答复。

再次感谢您、此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    尚未开发 TPSM82302的仿真模型。

    作为权变措施、可以使用 TPS628302的仿真模型 并选择具有25m Ω 直流电阻的0.47uH 电感器。 (TPSM82302是 TPS628302 和0.47uH 电感器的组合。)

    这里没有用于计算输出纹波电压和负载瞬态的公式。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我将告诉客户使用  TPS628302 PSpice 模型和具有 0.47uH 和25m Ω 直流电阻的 webench、以仿真 TPSM82302。

    (可以告诉他们 TPSM82302使用 TPS628302 芯片吗?)

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    可以告诉客户 TPSM82302使用 TPS628302芯片。

    此致、

    Andreas。