This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:如何在 LED+/LED-上添加短路保护?

Guru**** 2384170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407723/tps61165-how-to-add-short-circuit-protection-on-led-led-

器件型号:TPS61165

工具与软件:

您好!

我想知道是否有任何简单的方法在 LED+和 LED-之间添加短路保护功能? 我们在组装过程中损坏二极管或 Rset 的情况非常频繁。 以下是我们的原理图(PVDD = 15V)。

此致、

Yoann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoann:

    原理图上传失败、请重新上传吗? 谢谢

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在能看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoann:

    您的 LED 灯串电压是多少? 很奇怪的是、短路经常发生。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用4个6V 的 LED、大约是24V。 通常情况下不会发生这种情况、仅在装配过程中才会发生、因此我认为这可能是由电线连接或其他原因造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoann:

    添加短路保护并不容易、即使您添加了、如果 LED 在组装过程中短路、仍会导致电路板无法工作。 因此、建议您检查组装过程以避免短路。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电路板不工作也没问题、但这里的真正问题是它会损坏需要更换的组件。 另外、我认为短路是暂时的、在产品使用过程中、在组装完毕后再也不会发生短路。

    您是否有任何机会考虑过任何解决方案? 我看到有些人增加了 TVS 二极管、但我认为这样不能解决这个问题。 也许可以更改肖特基二极管以获得更强大的二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piocky:

    好的、让我思考一些变通办法、但首先请您告诉我在测试中通常会损坏哪些组件?  是否仅使用二极管和 FB 电阻器?

    如果您已经测量了输入侧的电流波形来查看电路短路时的振幅、这将很有帮助。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉我迟到了,我们在一个展览,直到昨天。

    大多数时候是二极管、有时是 FB 电阻器(我测量的是开路、而不是几乎是短路)、很少是 TPS 本身。

    我可以尝试获得措施是的,但不能在下周之前,我认为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piocky:

    请在您有空时捕获电流波形。

    BR

    Patrick