This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:BQ25303的电路配置

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410798/bq25303j-circuit-configuration-of-the-bq25303

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

您好!
让我确认一些与 sagar m 两年前的调查有关的事情。
从随附的电路图中、BQ25303可按照数据表中的图10-1所示进行配置、即适用于无外部电源路径的独立充电器的电路。
但是、电池连接的 BAT-IN 端子连接到3.3V 等电源的输入、因此考虑到这一点、最好遵循数据表中的图10-7。
如果它不用作独立充电器、并且还需要将电池放电到其他电路中、理解数据表中的图10-1是否正常?
当然、我知道在给电池充电的同时给其他电路供电的时候、不可能提供比 BQ25303设定的充电电流更大的功率。
还有其他问题吗?
特别是、我想知道在 VBUS 的存在和缺失之间切换时是否会出现任何问题。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循图10-1。 典型应用图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。
    我知道、即使使用图10-1中的配置、VSYS 也可直接由 BQ25303的 BAT 供电。
    当提供给 VSYS 侧的电流很大时、了解图10-7中的配置是合适的、这是否正确?

    这会改变内容、但请我确认一下。
    CV 充电范围内的充电电流是如何控制的?
    BQ25303是否根据 BAT 电压值控制充电电流?
    BQ25303是否只是通过固定充电电压来逐步减小流入电池的电流?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、不是。

    在 CV 模式下、充电电流取决于 BAT 引脚电压。

    谢谢!

    宁。