This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:输出上的斜升时间

Guru**** 2382550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411564/tps22914-ramp-up-time-on-output

器件型号:TPS22914

工具与软件:

你(们)好

敬请告知 TPS22914BYFPR 输出端的斜升时间。 我们计划使用两个数字、即2.5V 和5V。 对于我们的用例、2.5V 应该首先斜升、并甚至在5V 达到4.75V 之前稳定。 此器件是否可以实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    对于同一器件、2.5V 电源轨将在5V 达到4.75V 之前斜升。 我们没有2.5V 的波形、但我们具有3.3V 的波形。 如果我们比较这两者、将看到5V 的上升时间需要89us、总导通时间需要105us、而3.3V 的上升时间仅需要61us、导通时间需要84次。

    [报价 userid="524124" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411564/tps22914-ramp-up-time-on-output 对于我们的用例、2.5V 应该首先斜升并稳定、甚至在5V 达到4.75V 之前。 此器件能否实现此目的。[/QUOT]

    可以、此器件可以做到。  

    此致、
    Arush