This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:原理图审阅请求

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411193/tps1663-request-for-schematic-review

器件型号:TPS1663

工具与软件:

你好

我选择 TPS16630是因为其浪涌电流限制和输出关闭功能。

不需要 OVP 和 UVLO 特性。

我希望了解一下原理图。 是否存在任何潜在问题?

e2e.ti.com/.../TPS1663-Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewook、

    请通过500K 电阻将 UVLO 连接至 IN。 没有连接到 GND 的电阻器。 这是 UVLO 将被禁用。

    OVP 您可以连接到 GND 或制作电阻分压器、因此 OVP 将始终低于1.2V。 后者是可取的。

    其他东西看起来不错。

    您可以使用 Design Calculator 来计算基于 COUT 的 dVdT 电容值。

    谢谢

    Amrit