This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:IBB 的最小输入电压

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411189/tps629210-q1-minimum-input-voltage-for-ibb

器件型号:TPS629210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62903

工具与软件:


尊敬的支持团队:
这是有关反相降压-升压的问题。

IBB 的最小输入电压是否仅为"3V"而不是"3V + VOUT "?

www.ti.com/.../slvafc5.pdf

由于以下原因、TPS62903的最低输入电压为"3V"。
'最小输入电压在3V 时保持不变、因为当不存在负 VOUT 时、器件在启动期间不会开启。'

www.ti.com/.../slvafb4.pdf

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dice-K.

    请参阅第二个应用手册声明、 最小 VIN=3V。

    谢谢!

    Colin