This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:是否支持多相操作?

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1, LM5146, LM5143, LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411288/lm5146-multi-phase-operation-supported

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5143LM5137-Q1、LM5137F-Q1

工具与软件:

LM5146是否像 LM5143一样支持多相操作? 如果支持、除了 SYNCIN 和 SYNCOUT 连接外、是否有任何注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 LM5146等电压模式控制器时会更加困难(需要用于电流检测的外部元件)。 但是、请看一下 LM5137-Q1。 这是一个与 LM5143类似的控制器、但最大输入电压为80V、这可能足以满足您的应用需求。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、LM5137-Q1是 LM5143的后继器件、包含功能安全合规性选项(汽车为 ASIL B 或 D、商业应用为 SIL 2或3)。 器件型号如 LM5137F-Q1中注明了"F"。