This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:原理图审阅

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411052/tps63061-schematic-review

器件型号:TPS63061

工具与软件:

我已根据 TPS6306x 数据表配置了 TPS63061、并使用固定电压版本指南、如下所示。 Vregin 是6V 或单节锂离子电池、Regen 是匹配的使能电压。 正在确认我已正确解读数据表、以获得5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑使用 TI 的器件。 我认为、您还需要一个22uF 的输出电容器、以确保环路稳定性。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前在查看数据表的表9.2、其中两个似乎就足够了、但我会考虑添加另一个-谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、但在有效电容不够大的情况下、仍然建议 将3*22uF 安装为 Cout。

    注意

    TAO