This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无法唤醒 BQ76952

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411151/bq76952-can-not-wake-up-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

先生、

  我 遇到一个 问题。    当 BMS 正在工作、 没有人 上电 和 断电时、BMS 中的一个 BQ76952     无法工作、无法  读取电芯电压 。   在 软件中、有  一种 方法、 当 BQ76952工作 异常时、  我们 会 给 WAKE 引脚 一个 脉冲 来唤醒 bq76952      、并给 rst_shut 引脚高电平、 但 这次  我们发现 这  无法 使 bq76952 再次工作。

  然后  、我们 关闭 bq76952 并  再次上电、 它可以 工作。   我的 问题是    我们  给 WAKE 引脚 一个 脉冲 来唤醒 bq76952、 并 提供 rst_shut 引脚  高电平、为什么  BQ76952 无法再次工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    您能否检查 REG18的值以查看它是1.8V 还是在出现这种情况时为0V?

    如果 REG18输出1.8V 电压、则器件可能会进入软关断模式。 此 Bq76952软关断常见问题解答 对此进行了很好的解释、在发生这种情况时可以帮助您使用它。

    BQ76952关断模式常见问题解答 也可帮助您提供有关器件如何进入 SHUTDOWN 模式以及如何将其唤醒的更多详细信息。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

       我会   在   下次问题解决时检查它。  

    谢谢