This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] REF54:工作温度范围与规定的温度范围

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: REF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411645/faq-ref54-operating-temperature-range-vs-specified-temperature-range

器件型号:REF54

工具与软件:

"C"版本在器件比较表中指定了0°C -70°C、但 数据表中的工作温度指定为-40°C 至125°C。 如果不在工作范围内、0°C -70°C 代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF54数据表包括两种不同类型的温度范围:

    1. 工作环境温度

    这是 REF54在不损坏器件的情况下按预期工作的范围。 REF54的所有型号的工作温度范围均相同。 其目的是提供客户可以期望器件正常运行的温度范围。

        2、额定温度范围

    这是我们针对温度漂移性能修整 REF54的范围。 REF54有两个等级:C (0°C 至70°C)和 Q (-40°C 至125°C)。 C 级器件经过专门修整、可实现从0°C 到70°C 的最佳温度漂移。 这意味着、如果温度在 C 级器件上超出该范围、REF54仍然可以正常运行、但温度漂移将比 Q 级更差、Q 级经过专门调整、可实现从-40°C 到125°C 的最佳温度漂移。

    例如、REF54250的环境温度 C DR 将上升到70°C 以上、然后恢复到70°C 以下、器件将继续正常运行、并且只要保持在0°C 至70°C 范围内、温漂规格为0.8ppm/°C。 则不会损坏器件。 不过、我们不能保证 REF54250的温漂规格 C DR 高于70°C 或低于0°C。

    同样、如果您使用的是 REF54250 Q DR、结果表明目标温度为0°C 至70°C、温漂规格将为1.5ppm/°C、而不是像 REF54250那样为0.8ppm/°C C DR、因为 REF54250 Q DR 未修整为0°C 至70°C 温度范围。

    因此、如果环境温度保持在0°C 到70°C 范围内、我强烈建议 REF54xxx C 博士  否则为 REF54xxx Q 博士也是一个很好的选择。