This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:放电结束模式

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409718/bq35100-end-of-service-mode

器件型号:BQ35100

工具与软件:

 
我将 Li-SOCl2电池与 BQ35100电池监测器配合使用、我对其运行有一些疑问。

我的目标是确定电池寿命的结束时间、根据我的理解、这可以使用"放电结束"模式来完成。 在此模式下、能否跟踪电池的累积电流或消耗的电量? 例如,我有一个15,45000, 000mA 电池,我想知道已经使用了多少容量。

目的是通知用户何时需要更换电池。 如果有其他工作模式更适合此用途、您可以指导一下吗? 我愿意提出建议。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古斯塔沃、您好!

    在充放电结束模式下使用 bq35100时、您将无法跟踪电池放电的导通电荷量。 在该模式下、电量监测计会在电池的整个使用寿命期间跟踪其内部阻抗。 Li-SOCL2电池化学成分具有在电池寿命即将结束时电池的内部阻抗将开始快速增加的特性。 电量监测计利用这一事实来确定何时应更换电池。 如果您想详细了解这方面的内容和可运行的测试、请阅读本文档: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    阅读应用手册后、我知道有必要测量缩放的电阻和阻抗、但仍不清楚监测计是否需要在测试期间连续读取、或者仅最大值和最小值足够。

    我计划使用电子负载将电池放电至其安全工作限值。

    此过程是否正确?

    此外、一旦知道电池曲线、是否可以估算剩余电量百分比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古斯塔沃、您好!

    在测试过程中、电量监测计不需要连续读取。 一次、以便在器件上电时读取阻抗。

    可以、使用电子负载是完全合适的。

    可以估计剩余电量百分比、但是、任何计算很可能并不准确。

    此致、

    Adrian