This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV841:TLV841

Guru**** 2812195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411447/tlv841-tlv841

器件型号:TLV841

工具与软件:

我正在使用 TLV841监控器芯片。 数据表表明 TLV841C 版本可提供基于电容器的可编程延迟。

我到处都在搜索、找不到此器件、有人知道它是否真实吗?

此致!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如下所示、此器件只有2个选项、C 版本不是其中一个: TLV841数据表、产品信息与支持|德州仪器 TI.com

    如果您需要此选项、下一个最小的解决方案是 TP3899 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3899.pdf

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、TLV841SB 也不可用?

    它具有2ms 的出厂编程延迟、而不是"A"版本的40us 延迟。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们已经发布了最受欢迎的选项。 如果我们看到广泛的兴趣、但目前还没有计划、我们可以考虑推出其他方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能列举一下这些选项吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我今天早些时候发送了它。 这又是一个。 谢谢。