请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 工具与软件:
大家好、团队成员:
将 bq40z80用于高电流应用的客户。
他们想使用0.25m Ω 的谐振(并联4 1mohms 电阻)
我们能否向设计团队核实电流精度以外的其他参数(更容易受到噪声影响)
将 bq40z80与0.25mohms Rsense 搭配使用时是否存在其他问题?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.