This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用0.25mohms 的 Rsense

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410606/bq40z80-rsense-using-0-25mohms

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

大家好、团队成员:

将 bq40z80用于高电流应用的客户。

他们想使用0.25m Ω 的谐振(并联4 1mohms 电阻)

我们能否向设计团队核实电流精度以外的其他参数(更容易受到噪声影响)

将 bq40z80与0.25mohms Rsense 搭配使用时是否存在其他问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在应用中、传感电阻器上施加的最大电流是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    此应用的电流为50A~80A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请确保 SRP/SRN 引脚上的建议电压不会被该电流和检测电阻破坏。 此外、请确保针对该检测电阻正确校准 CC 增益和容量增益。

    此致、

    Anthony