This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:支持 RT 和外部时钟同步

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411229/tlvm13610-support-both-rt-and-external-clock-synchronization

器件型号:TLVM13610

工具与软件:

您好!

我计划使用 TLVM13610RDFR、该器件通过其 RT 引脚或外部时钟信号支持200kHz 至2.2 MHz 的可编程开关频率、如数据表中所述。 这是否意味着 RT 引脚可用于可编程开关频率或与外部时钟信号同步? 我感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为此器件不能与外部时钟同步。

    RT 引脚可用于设置静态开关频率、如数据表中所示。

    谢谢