This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:LMQ61460AFSQRJRRQ1的 fPWM 模式

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411498/lmq61460-q1-fpwm-mode-of-lmq61460afsqrjrrq1

器件型号:LMQ61460-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

根据  LMQ61460AFS 的数据表(SNVSB70F–2019年5月–2021年6月修订)、它将在重负载和轻负载条件下以"强制 PWM 模式"(fPWM)运行。 然而、当我们在轻负载下对其进行测试时(<1A、PWM 频率设置为400kHz、 RT=33.2K Ω)、其开关频率将漂移至190KHz 以下。 这是预期行为吗、或者我对 fPWM 模式的理解有误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这似乎是一个重复的帖子。

    请查看我对另一个帖子的回复;我将关闭该帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉复制该帖子。 请关闭此窗口。

    谢谢!