This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:为什么不唤醒堆栈器件?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411582/bq79616-q1-why-don-t-stack-devices-wake-up

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好!

我有由 BQ79600 UART 控制的 BQ79616堆栈器件。 使用 STM32发送唤醒信号后、我观察到桥接器件唤醒、但堆栈器件没有唤醒。 我怀疑菊花链结构可能存在问题、导致唤醒信号传输不正确。 我还可以读取和写入桥接器件的寄存器。 这可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nazli,

    若要使用 BQ79600唤醒堆栈器件、需要设置 CONTROL1[SEND_WAKE]位以沿堆栈向上发送唤醒音。 与其他器件不同、BQ79600不会自动传播唤醒音调。

    此致、