请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
您好!
我有由 BQ79600 UART 控制的 BQ79616堆栈器件。 使用 STM32发送唤醒信号后、我观察到桥接器件唤醒、但堆栈器件没有唤醒。 我怀疑菊花链结构可能存在问题、导致唤醒信号传输不正确。 我还可以读取和写入桥接器件的寄存器。 这可能是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我有由 BQ79600 UART 控制的 BQ79616堆栈器件。 使用 STM32发送唤醒信号后、我观察到桥接器件唤醒、但堆栈器件没有唤醒。 我怀疑菊花链结构可能存在问题、导致唤醒信号传输不正确。 我还可以读取和写入桥接器件的寄存器。 这可能是什么原因呢?