This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:BQ21080

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412106/bq21080-bq21080

器件型号:BQ21080

工具与软件:

你好

我正在工程中使用 BQ21080。 我想用 CC-CV 为我的18650锂聚合物电池充电。 我将调节电压设置为4200mV、将充电电流设置为800 mA、

我启动了充电周期。 第一个恒流周期开始。 没有问题、但当充电周期切换到恒定电压时、电池电压不符合预期4.2V。 我的测量值是3.95V

这是什么问题。 您能帮我解决这个问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aykut:

    您能否验证充电器是否处于恒压(CV)以外的调节模式、例如热调节、输入电压调节或输入电流调节? 请检查 CHG_STAT (REG0x00位6-5)和 TS_STAT (REG0x01位4-3)。

    请参阅 BQ21080数据表的第11页:

    "充电通过内部电池 MOSFET 完成。 有几个环路会影响充电电流:恒流环路(CC)、恒压环路(CV)、输入电流限制、热调节、VDPPM 和 VINDPM。 在充电过程中、所有环路都会启用、并且占主导地位的环路获得控制权。"

    请参阅 BQ21080的第22页:

    "当 VHOT < VTS < VWARM 时根据 TS_Setting 寄存器中 TS_VRCG_0位编程的值、电池调节电压将降低100mV 或200mV。"

    如果 TS_STAT 报告电池升温、则充电电压将降低。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的初始设置状态如下所示。

    稳压电压  (VBATREG_6:0):4200mV

    电池充电   (CHG_DIS)      : 已启用电池充电  

    充电电流     (ICHG)          :100mA

    预充电电流  (IPRECHG)      : 预充电是术语  

    终止电流(ITERM)         :%10.  

                     (VINDPM)        :已禁用

                     (THERM_REG)  :禁用

                     (IBAT_OCP)      :1500 mA

                     (BUVLO)        :3000  

                     CHG_STATUS_INT_MASK: 启用

                     ILIM_INT_MASK          :启用

                    VDPM_INT_MASK          :禁用

                    TS_INT_MASK             :禁用

                    TREG_INT_MASK          :禁用

                    BQ21080_INT_MASK        :禁用

                    PG_INT_MASK             :禁用

                    (TS_EN)                   :禁用

                    (VLOWV_SEL)              :禁用

                    (safety_timer)           :禁用  

                    (安全装置_选择)          :禁用

    输入电流       (ILIM)                     :1100 mA

                    (en_push)                :禁用

                    (SYS_REG_CTRL)          :  Regulation_pass_through

                    (SYS_MODE)              : Source_VIN_VBAT

                    (VDPPM_DIS)              :禁用  

    热调节:关闭

    VVINDPM、VDPPM  和 VINDPM: 关闭

    如果我的项目中有激活的充电电压、那么我想在第一状态后为18650充电。 首先、我会像100 mA 一样充电低充电电流。 充电状态为恒流、符合预期。 因为电池电压电平为3.95V

    (如果我获取 ILIM 标志、则会通过10 mA 降低充电电流)

    一段时间后、我想将充电电流更改为800 mA。 当我更改充电电流时、充电状态变为恒压、但电池电压电平仍为3.95V。

     TS_STAT 与上述设置相同、正常

    在这种情况下、您建议我做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aykut:

    感谢您提供设备设置并确认当您的电池为3.95V 时充电状态报告恒定电压。

    一段时间后、我想将充电电流更改为800 mA。 当我更改充电电流时、充电状态变为恒压、但电池电压仍为3.95V。

    当充电状态报告恒定电压时、您能否测量 IC BAT 引脚上的电压? BAT 引脚上的电压可能明显高于电池电压。 如果在测试期间在电池和 IC 之间使用长电缆、则电缆上的 IR (电压)压降可能会变得很大、尤其是在增大800 mA 的充电电流时。

    此致、

    Alec Lehman