This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:在 webench 中进行仿真

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412615/tps548a28-simulation-in-webench

器件型号:TPS548A28

工具与软件:

嗨、团队:

当我使用此器件对15A 使用12V 输入和5V 输出时、webench 出现错误。
是否知道无论输出如何、此器件都限制为12A (输入为3~4V)和15A (输入为12V)?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    是的、如果输入电压为3V 至4V、则器件在无外部偏置的情况下限制为12A。 如果器件具有12V 的输入电压、那么它可以高达15A  

    有时 WEBENCH 并不具备这一功能、但使用 Excel 计算器也可以很好地验证设计。  

    此致!

    Ryan