请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC57108-Q1 工具与软件:
大家好、对于功率 MOSFET、我会使用此器件型号。 但我有一些问题:
- 是否有任何使用双电源的专业产品? 型号 B 也具有 VEE 引脚、而型号 C 具有分裂输出。
- 在我的应用程序中、我不需要双电源、但在任何经销商上都找不到变体 C (IC 标记为新!) 我是否可以使用型号 B 并将 VEE 引脚连接到 GND?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、对于功率 MOSFET、我会使用此器件型号。 但我有一些问题:
嘿、Serafino、
感谢您发送编修!
1) 1)使用双电源的优点是 VEE 允许将驱动器参考到0V 以下。 这样可以减少 FET 上的误导通事件。 由于任何瞬态电压"尖峰"都是由较低的基准引起的、因此尖峰超过阈值电压的可能性较小。 请将此图像作为此图像的直观表示:
2) 2)您可以将 VEE 接地、这样就不会有问题。
简单来说、变体 C 处于 RTM 阶段、并将在不久的将来发布。 我希望这对您有所帮助!
谢谢!
授予