This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在20kHz 下运行

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UC2875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412661/ucc28951-operation-at-20khz

器件型号:UCC28951
Thread 中讨论的其他器件:UC2875

工具与软件:

您好!

作为独特的选项、我们将使用 UCC28951替换 UC2875。

对于我们的产品、我们绝对需要能够在20kHz 的开关频率下工作的控制器、而建议在50kHz 开启的情况下使用 UCC28951。

我的问题是:UCC28951能否在20kHz (RT >> 100K Ω、与等效比)下运行。 10和11)?

如果不能、您会建议哪个具有4个输出的 ZVS?

非常多

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 UCC28951具有零电压开关、因此能够实现高速运算。  由于 建议使用高于50kHz 的频率、因此我不建议使用低于50kHz 的器件。

    UCC1875使用外部电容器来生成外部斜坡、并允许您针对较低的频率进行设计。  如果客户确实需要在20kHz 下运行、则最好继续使用 UCC1875。

    相移全桥的优势是零电压开关。  如果他们需要在何处重新设计以获得更高的频率、则可以减小磁体尺寸、从而降低相应 的功率密度、同时保持相同的效率。

    此致、