This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:输出生成的延时时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411543/lm7480-q1-time-delay-for-output-generation

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

我有这种配置、想知道输入侧12V 与在 MOSFET 源极生成组合12V 之间的延时时间是多少。

您能否解释一下需要如何计算它、以及此计算中要包含的所有参数是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    首先、电荷泵需要达到其 UVLO、这需要一些时间才能充电。

    其次、浪涌电流受到控制时、大容量电容器需要一些时间才能充电。 其中12 是最终电压。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven Dhir:

    正如建议的、我们已经计算了电荷泵的充电时间、我们将得到428ms。 对于 C (CAP)、假设为100nF。 这意味着该器件至少需要428ms 才能支持输出电压?

    但我们的要求是输入和输出之间的时间延迟应小于5ms、您能建议如何实现这一点吗?。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    100nF C (CAP)下的充电时间将~420uS 而不是~420ms。

    其余、VOUT 达到12V 所需的时间取决于负载电容器和浪涌电流限制。

    此致、

    Shiven Dhir