This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:BGA 和电源部分的 PCB 放置

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, TPS6593-Q1, TPS6594-Q1, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412146/tps65916-pcb-placement-to-bga-and-power-section

器件型号:TPS65916
Thread 中讨论的其他器件: TPS6593-Q1TPS6594-Q1AM5716

工具与软件:

您好、TI 论坛

我具有独特的设计、我正在询问我 应该在中等密度 PCB 上的何处放置 TPS65916。

PCB 主要分为三个部分、即右侧电源、隔离式模拟顶部和左侧中间区域全数字部分。

我有几个选项、但这里有两个。

1.将 SMPS 放置在 PCB 的电源部分内、该部分位于 PCB 的右侧。 这会增加 SMPS 和 BGA DSP 之间的距离。

或者

2.将 SMPS 放置在 PCB 的局部电源部分、该部分位于 PCB 的左侧。 这会缩短 SMPS 和 BGA DSP 之间的距离、但现在它位于数字部分。

我认为、只要 SMPS 周围有足够的空间连接其他数字电路以保持信号完整性、那么缩短距离就更为可取。

请告诉我您的看法。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       是的、您的想法是正确的! 最好缩短距离、因为较低级别的电源轨通常具有较高的负载电流、而这会受到从 PMIC 到 DSP 的 IR 压降的很大影响。  

     BTW、 我们不再支持采用 GPN TPS65916中新 OTP 设置的新设计。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Phil。

    这是一个全球性的项目,即使我们处于原型阶段,从一开始就把事情做好也是很重要的。

    您的回复对您有所帮助。 我从事设计已超过30年、有时没有足够的支持。

    这是我第一次在设计中使用 TPS65916。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     正如我提到的、我们不再支持使用 GPN TPS65916中新 OTP 设置的新设计;我被告知、我们有可 用于新设计的替代器件 TPS6593-Q1和 TPS6594-Q1、但它们不兼容 P2P。  

     如果您没有申请 TPS65916、请帮助关闭该主题。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS659162RGZR 是否仍可供货? 我们将 PMIC 与 TI 的 AM5716 DSP 配合使用。 我正在重新设计之前的 PCB、并且我可以进行设计更改。

    请告诉我、

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议使用 TPS6594-Q1更改 TPS65916?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     请关闭此主题、并在 主题中使用 GPN TPS6594-Q1开始新的主题、然后 TI 团队会将您的主题分配给新 GPN 的专家。

    谢谢!

    Phil